你(们)好。
我们设计了一款将 BQ24296电池充电器整合到设计中的小型产品。 我们收到了25块电路板、其中20块电路板似乎正常工作、并已运行了一个多月。 连接电池后、其中5块板将通电、但一旦我们连接 USB 电缆、BQ 就会出现故障、需要我们更换 BQ24296。 我们还支持来自12V 电源的输入、该输入通过我们的降压转换器。 否则、没有其他5V 电源。 我担心的是、我们的设计可能处于某种"边缘"、我们可能不会考虑任何误差幅度? 我们已使用参考设计来设计原理图、并惊讶地看到这种行为。
请参阅随附的原理图。 非常感谢您的帮助。