This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:使用交流适配器将2个 TPS2378 EVM 连接到 PSE (不同端口)时出现问题...

Guru**** 2496145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711748/tps2378-issue-while-connect-2pcs-tps2378-evm-with-ac-adaptor-to-pse-different-port

器件型号:TPS2378

尊敬的 Sirs:

我的客户同时将2个带适配器的 TPS2378 EVM 连接到1个 PSE、并出现问题。

1.将适配器连接到 PSE 端口1的第1个 EVM 连接

2.将适配器连接到 PSE 端口2的第二个 EVM

第1个 EVM 将断电并开始与 PSE 重新通信

最后、系统中只会看到第一个 EVM

第2个 EVM 仍由 PSE 供电

6.拔下适配器后,一切正常

7.客户使用3类 PSE 进行测试并面临相同的问题

ISON (IS-508P-2F-6)

ZyXEL (GS1100-8HP)

Planet (WGSD-10020HP)

8.客户功能块如下所示

   

请帮助我提供解决此问题的想法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我现在已经离开了、但我将在周五回来时对此进行研究。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    是否有任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否发送原理图? 此外、还有几个问题:

    -浪涌期间是否连接了负载? 消耗了多少电流?
    -连接 PSE 后、VDD-VSS 在启动期间的表现如何? 如何进行分类和检测?
    -连接一个或两个时是否会发生此故障? 它们是否同时启动?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请参阅下面的客户回复。

    谢谢。

    -浪涌期间是否连接了负载? 消耗了多少电流?

    2板/17mA

    -连接 PSE 后、VDD-VSS 在启动期间的表现如何? 如何进行分类和检测?

    仅显示1端口/ 4类

    -连接一个或两个时是否会发生此故障? 它们是否同时启动?

    当多于一个时、就会发生这种情况。 它们不是同时启动~

    这是硬件测试配置。 您还可以使用2个 EVM 来解决与之重复的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    因此、当适配器未打开时、两个 PD 控制器都能够通过检测和分类、然后上电? 您能澄清一下吗?

    无需原理图、因为您只是在使用 EVM。

    有关这张图片的一些问题:

    -您是如何配置 J5的?

    -您是否使用连接到 J6接头的红色和黑色导线将每个电路板上的 VDD 和 RTN 短接至 RTN?

    我要问一位同事、并将与您再次见面。

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、为了确保 Tom 的回复清晰、我们正在等待您对我们的问题的回复、然后我们才能正确处理并向您提供建议。

    感谢您考虑 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对问题的答复如下。

    顺便说一下、如果我们能够展示如何将2个 EVM 连接到 PSE 并对客户正常工作、我认为这也是一种很好的方法、也很有帮助。

    谢谢。

    EVM1板 J3 (-)连接 到 EVM2板 J3 (-) (黑 线)

    VDD 和 RTN 未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    总的来说、您告诉我的是客户在连接适配器的情况下无法成功打开 PD 电源。 现在、当适配器连接到适配器输入(J3)时、APD 引脚会升高到1.5V 以上、然后关闭 RTN-VSS 热插拔 FET、断开 PoE 以太网输入。

    PD 能够在适配器关闭的情况下通电是有道理的。 APD 引脚未升高。 我不建议连接到 J6的适配器。 接下来、尝试在 J5分流器保持开路且负载连接到 J6输出端子上的 VDD 和 RTN 的情况下进行测试。

    话虽如此、您是否希望在 PSE 仍连接已开启的适配器的情况下能够通电、并在 PSE 关闭时能够恢复适配器功率(PoE 优先级)? 如果是、您将需要根据 SLVA306A 第3.2节中的建议修改您的电路。 TPS2378 EVM 是为适配器优先级配置的电流。

    尝试一下、让我知道在这些条件下会发生什么情况。 如果我还有其他意见,我将答复,让你知道。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我解释一下最后一张连接图!

    在与客户进行澄清后、这仅用于检测问题、电源切换不是问题。

    使用2个 EVM 跟进连接图片。

    1.将 EVM1插入 PSE --> PSE 检测 EVM1并提供正常电源。

    2.在 EVM1存在后、将 EVM2插入 PSE -> PSE 无法检测到 EVM2、但仅检测到 EVM1、然后 PSE 为两个 EVM 供电

    3.仅拔下 EVM1 -> PSE 检测 EVM2并提供正常电源。

    4.将 EVM1重新插回 --> PSE 无法检测到 EVM1,而只检测到 EVM2,然后 PSE 为两个 EVM 供电  

    此症状是否正常?

    如果没有、如何解决?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    实时快速:PD 未连接在一起(RTN 短接在一起)时、是否成功检测、分类然后上电?

    我很好奇 TPS2378EVM-105 具有用于开关 RTN 或 OR-ing 第二个 EVM 用于 UPoE 的附加电路、但没有提及我们的非标准双 PD 设计应用手册 www.ti.com/.../slva625a.pdf。

    您的设计与第2页上的强制四对 UPoE 设计非常相似。 我的第一个观察结果是、您需要填充二极管 D9、短接 J5、并在两个 EVM 之间的 J6处连接 RTN、以便两个 PD 在连接在一起时成功上电。

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在客户测试后、与以前一样。(PSE 仅检测到1个 EVM 已连接、两个 EVM 均可从 PSE 获取电源)

    但是、似乎可以并行连接2个 EVM、这不是客户想要的。

    客户想要做的是、通过 PSE GUI、他们可以了解每个 PD 端口连接状态并监控插入 PSE 的每个 PD 功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果将两个 PN 短接在一起、则第一个 PD 成功通电、但第二个 EVM 检测失败、因为第二个 PD 上的二极管电桥由施加到第一个板的48V 电压反向偏置。 请参阅 slva625a 第7页的顶部。

    图3原理图(slva625a)上的 Q9和 Q8需要就位、以便 PD 能够独立检测和分类。 或者、这些可以是二极管。

    此致、
    Thomas A.