主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5B、 TPS23523、 CSD19536KTT、 LM5064
您好!
我们正在其中一个设计中使用热插拔控制器器件型号 LM5067。
通过 MOSFET 的计算电流将为28A @-ve 48V。
同时建议使用 MOSFET 和其他分立式器件。
此致、
Jainendra Bahadur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在其中一个设计中使用热插拔控制器器件型号 LM5067。
通过 MOSFET 的计算电流将为28A @-ve 48V。
同时建议使用 MOSFET 和其他分立式器件。
此致、
Jainendra Bahadur
您好、Rakesh、
感谢您的回复。
我们需要为机箱设计电源模块。 输入电压为-ve 48VDC、要提供的总功率为2X1344=2688瓦。
我们将为一个模块使用两个热插拔控制器 IC。 一个 HS 用于风扇的电源、另一个用于线路+控制器卡的电源。
我已随附设计计算器表供您参考。 我们选择的 MOSFET 是 partPSMN4R8-100BSE。 但该表显示了一些红色块。
请提出相应建议。
此致、
Jainendra
e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_BAYTOP.xlsx
您好、Jainendra、
请参阅随附的设计计算器。
我们需要并联3个 FET 以满足 SOA 裕度。 MOSFET 导通电阻外推、并在105C 的 TjDC 处取为10m Ω。 如果您有任何疑问、请告诉我。
e2e.ti.com/.../7851.LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_BAYTOP.xlsx
此致、
Rakesh
您好、Rakesh、
感谢您的支持。
将3个 FET 与 IC LM5067结合使用并不是一个具有成本效益和性能方面更好的解决方案、相反、如果我们可以将您建议的器件 TPS23523仅与单个 MOSFET 结合使用、则会更好地解决方案。
我已随附设计计算器表供您参考。
请提供反馈。
此致、
Jainendra
e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop.xlsx
您好、Rakesh、
感谢您的支持。
我们将使用具有指定 CSD19536KTT 的器件 TPS23523来实现 Q1和 CSD19532Q5B 来实现 Q2。 MOSFET。
请填写设计计算表以供参考。
PFA。
此致、
Jainendrae2e.ti.com/.../1055.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop.xlsx
您好、Rakesh、
我已填好 Excel 表格,但需要澄清 以下几点:
|
|
Excel 工作表中的行号 |
标题 |
备注 |
TI 响应 |
|
1 |
E16. |
输出电容 |
对于0.4A 浪涌电流、计算出电容、可以吗? |
|
|
2. |
E23. |
所选的 Rsns |
我们能否选择接近计算 Rsns (行 E22)的任何值 |
|
|
3. |
E30. |
Q1 CGS (栅源电容) |
如何确定值 |
|
|
4. |
E41. |
需要通过 ATIS 06003.2013 "图1"或其他欠压测试? |
是否应使用掉电?? |
|
|
5. |
E50. |
目标 ILIM、开关 |
如何决定 |
|
|
6. |
E59至 E66 |
当前处理 |
如何放置数据 |
|
|
7. |
E82. |
所选值是否应与计算值几乎相同? |
|
|
|
8. |
下一页“欠压” |
缺少一些值 |
如果我们忽略掉电的话,应该不使用“ |
|
输入电压为-ve 48VDC、电流为28A。 输出也相同。
请查看表中填充的所有值。
此致、
Jainendra
e2e.ti.com/.../TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx
您好、Rakesh、
我们使用器件 TPS23523制作了原理图。
此处、我们还使用 UVEN 引脚实现开/关功能、并使用 MOSFET 器件#NDS7002A
所述的目的。
我随附了设计计算器、其中使用的值与计算的值不同。
请查看原理图并提供反馈。
此致、
Jainendra
e2e.ti.com/.../BAYTOP_5F00_tps23523_5F00_edit.pdfe2e.ti.com/.../5684.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx
您好、Rakesh、
通过热插拔连接的单元的电流消耗不会超过28安培、因此我们输入的电流为28安培@ 48V、但计算出的负载电流为35.4安培。
我们已将值更改为25mV。 请查找随附的 Excel 工作表。
请在 Excel 工作表中验证原理图以及所选组件。
此致、
Jainendra
e2e.ti.com/.../8713.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Baytop_5F00_edit.xlsx