This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:未设置完全充电终止位

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713460/bq34z100-g1-full-charge-termination-bit-not-set

器件型号:BQ34Z100-G1
我们一直在运行充电/放电周期、以测试和了解健康状态何时更新、并注意到异常情况:
 
在三个背靠背充电周期中、SOH 每次都会更新。 但是,在三个周期中的两个周期中,未  设置完全充电终止位(警报配置寄存器中的 FC 位)。 然而、在这三个周期中的每一个周期中、在充电终止后、获得的 OCV 会正确发生。 您能解释一下为什么在获得后充电 OCV 时 FC 位不会被置位吗?
这些是铅酸蓄电池、12伏 AGM、容量为105ah。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BattMan:

    OCV 后充电可通过部分充电获得、但器件可能未满足 FC 设置所需的条件。

    要使 FC 设置为 FC set%=1、必须执行以下操作:
    在当前锥形窗口的两个连续周期中、平均电流<锥形电流
    2.在同一期间、每个电流锥形窗口中容量的累积变化大于0.25mAh
    3.电压>充电电压-锥形电压

    使用 FCC 与设计容量之比计算 SOH、其中 FCC 使用的负载由 SOH 负载电流定义。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在查看 BatMans 数据:

    锥形电流为100mA
    锥形窗口为40 x 窗口= 80
    超过80年代,平均电流(90mA)低于锥形电流。 检查

    在两个连续窗口期间流过的电流小于锥形电流且大于90mA
    Cumulated capacity =(40秒/ 60秒/小时)* 90mA (aprox)= 60 MAHR (每个窗口)
    2.60mAhr > 0.25mAhr /窗口.. 检查

    ChargeV:14.28V -锥形电压 V:0.3 = 13.98V
    3.窗口期间的电压在两个窗口期间上升到14.4V 以上... 检查

    未发生 FC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    您能否共享这些日志以及 gg.csv 文件?

    如果不看到这些文件、还请调查以下内容:

    由于系统中的容量为105Ah、因此必须实施电流调节。 请确保器件数据存储器中所有基于容量/电流/能量的参数均已按器件校准电流时使用的换算系数进行缩放。 最有可能使用4或更大的比例因子。

    如果修改 DataFlash 中的值后问题仍然存在(如果尚未执行此操作)、请确定以下问题:是否已验证 ChemID 与这些单元格是否匹配良好? 正在使用哪种化学 ID?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据。

    e2e.ti.com/.../No-FC-cycles2_2D00_3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您提供这些文件。 此外、请回答以下问题:

    是否已验证化学 ID 是否与这些电池匹配?
    遵循了什么流程?
    正在使用哪种化学 ID 编号?

    您的电流感应电阻器的值是多少?
    您的电流换算系数是多少?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们使用了 GPC 工具:最佳化学 ID:807最佳化学 ID 最大 偏差,%:5.63

    我们使用的换算系数为20、分流电阻器为100uOhm、并进行了校准。
    SoC 跟踪非常好。 充放电后会发生 OCV 获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    该器件尚未通过此类小型电流感应电阻器的验证。

    有哪些设计决策促使了这种尺寸和超大的比例因子?

    更改电流感应电阻器的尺寸可能是解决方案。 由于分辨率、FC 可能无法设置。

    如果无法实现、请发送器件的日志和 gg.csv 文件以进行进一步分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢