请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 我们一直在运行充电/放电周期、以测试和了解健康状态何时更新、并注意到异常情况:
在三个背靠背充电周期中、SOH 每次都会更新。 但是,在三个周期中的两个周期中,未 设置完全充电终止位(警报配置寄存器中的 FC 位)。 然而、在这三个周期中的每一个周期中、在充电终止后、获得的 OCV 会正确发生。 您能解释一下为什么在获得后充电 OCV 时 FC 位不会被置位吗?
这些是铅酸蓄电池、12伏 AGM、容量为105ah。提前感谢!