This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更换电池时出现问题

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713390/bq34z100-g1-problem-with-replacing-a-battery

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

电池更换为使用12v 7Ah 铅酸电池和使用 bq34z100g1芯片执行学习周期的应用时遇到问题、直到最大误差为1%、学习状态为6、我遇到以下问题:

应用程序从新电池开始。 结果是正确的;但是、当我将新电池更换为相同但旧的电池时、结果是不正确的。 我进行此更改的目的是查看旧电池的健康状况值、但是、该值始终为100%。 我在这种变化中使用的旧电池已使用5年、因此健康状态值应该更低。 通过发现这些值不正确、我继续进行充电和放电循环、以便更新这些值。 但是、通过执行此过程、我意识到清空时间和完全值的时间是错误的。 它们与充电和放电的实时值不匹配。

此测试是在生成黄金文件后进行的。 我想知道问题是什么。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、E-Idea Tech、

    使用 FCC 与设计容量之比计算 SOH。 FCC 取决于温度和负载、在此计算中使用的温度为25摄氏度。 FCC 的负载由 SOH 负载电流定义。

    请使用新电池的设计容量、并确保对旧电池进行 FCC 更新。

    如果您遇到 FCC 不更新的阈值、请查看此帖子、因为此客户面临类似问题: e2e.ti.com/.../634534

    如果在执行这些步骤后问题仍然存在、请告诉我!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、E-Idea Tech、

    自从提出这个答案后、我们还没有听到-希望问题得到解决。 如果没有、请告知我们。

    如果此答案解决了问题、请点击绿色的"已解决"按钮、以帮助提高论坛上的问题/答案搜索能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler