请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 大家好、
电池更换为使用12v 7Ah 铅酸电池和使用 bq34z100g1芯片执行学习周期的应用时遇到问题、直到最大误差为1%、学习状态为6、我遇到以下问题:
应用程序从新电池开始。 结果是正确的;但是、当我将新电池更换为相同但旧的电池时、结果是不正确的。 我进行此更改的目的是查看旧电池的健康状况值、但是、该值始终为100%。 我在这种变化中使用的旧电池已使用5年、因此健康状态值应该更低。 通过发现这些值不正确、我继续进行充电和放电循环、以便更新这些值。 但是、通过执行此过程、我意识到清空时间和完全值的时间是错误的。 它们与充电和放电的实时值不匹配。
此测试是在生成黄金文件后进行的。 我想知道问题是什么。
感谢你的帮助