This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 切换 IC

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713314/toggle-ic

大家好、

我需要您的建议来满足我的要求

 只有 按下按钮时、才会有3个 USB 连接到电源(5V)。  

简单控制器可以检测开关是否按下,以避免使用 Toggle IC,该 IC 将根据开关按下情况发送0或1。

这个要求是为了避免针对控制器的编码部分  

按钮--- 切换开关--- FET --- USB  

切换开关需要建议、切换开关可以将状态切换为0至1、反之亦然  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hemalatha、

    这个螺纹在某种程度上掉了裂纹。 TI 没有切换开关、但我们提供了可助您一臂之力的简单逻辑。 我在下面的博客中看到了 Nand 门如何与 FET 配合使用、以实现我认为您所要求的效果。

    www.mosaic-industries.com/.../latching-toggle-power-switch

    -Marcoo