This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:使用问题的双晶体管正向拓扑

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712403/lm5021-two-transistor-forward-topology-using-problems

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件:PMP10215

尊敬的团队:

   我的客户正在设计一 个基于  LM5021MM-2/NOPB 的交流/直流电源板。 拓扑 为  双晶体管正向拓扑。

  Vin= AC 220V,Vout= DC 27.3V  ,Iout (max)= 20A,变压比为2.5:1,第二侧滤波电感为180uH(约54uH@20A),

  Cout =470uF×4(ESR 为54mohms、每个电解电容器)。μ F

问题:

  下面是  Iout = 2A 时的 VDS 波形。  它看起来工作 得不是很好。

原理图的补偿部分如下所示:

 我无法通过调整补偿控制电路获得更好的结果。  所以,  

    您是否有任何有关 LM5021MM-2在双晶体管正向转换器中工作的参考设计或技术材料?

或者、您能告诉我如何解决这个问题吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    您是否能够随附完整的功率级原理图? PMP10215参考设计采用双开关正向拓扑、这可能也会有所帮助。

    谢谢、
    Emily
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我正在结束这一轮讨论,因为大约一个月没有答复。

    Eric