请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件:PMP10215
尊敬的团队:
我的客户正在设计一 个基于 LM5021MM-2/NOPB 的交流/直流电源板。 拓扑 为 双晶体管正向拓扑。
Vin= AC 220V,Vout= DC 27.3V ,Iout (max)= 20A,变压比为2.5:1,第二侧滤波电感为180uH(约54uH@20A),
Cout =470uF×4(ESR 为54mohms、每个电解电容器)。μ F
问题:
下面是 Iout = 2A 时的 VDS 波形。 它看起来工作 得不是很好。
原理图的补偿部分如下所示:
我无法通过调整补偿控制电路获得更好的结果。 所以,
您是否有任何有关 LM5021MM-2在双晶体管正向转换器中工作的参考设计或技术材料?
或者、您能告诉我如何解决这个问题吗?
非常感谢!