This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 充电终止2.

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705852/bq34z100-g1-bq34z100-g1-charge-termination-2

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

10天前我在论坛上写了一篇文章、但  现在问题 仍未得到解答。 这是我之前的帖子。

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。  

我一直发现充电终止问题、因为 在某些情况 下、bq34z100-G1未达到 FC 条件。 当您可以看到我完成的差分测试时、我会附加以下图像。  

当电流锥形窗口为60s (2个锥形窗口为120s)且锥形电流为40mA 时、我从未实现过电荷终止。 我已尝试将最小锥形容量降低至0mAh、但仍然无法实现。  

当电流锥形窗口为60s 但锥形电流大于70mA 时、 bq34z100-G1 始终执行充电终止。

此充电终止会发生什么情况? 是否需要考虑数据表中未指定的任何条件?

非常感谢您的参与、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    请提供事件日志和您的 gg.csv 文件以供分析。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    如果仍有问题、请提供事件日志、gg.csv 文件和 SREC 文件、以便我们分析器件的测试和设置。 必须分析波形。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我在这里是事件日志。 锥形电流设置为40mA、最小锥形电容设置为5mAhr、锥形电压设置为25mV (其中8芯电池的总电压为27496mV 时、电池充电电压为3437mV)。

    如您在对数电压中所见、高于(27496-25x8)、并且在120秒以上的时间内锥形电流小于40mA。 但未达到充电终止。  

    e2e.ti.com/.../2210.ChargeTerminationFail_5F00_180717.log

    以及 gg.csv 和 srec 文件

    e2e.ti.com/.../IED_5F00_P8_5F00_1_5F00_ChargeTermiFail_5F00_180717.7z

    我不知道为什么我在这些低电流下会遇到这些充电终止问题。 我在较高的电流下没有问题、因此我认为这首先是 因为最小的锥形能力。 我将其设置为5mAhr、但问题没有消失。  

    非常感谢您的参与、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    非常感谢您提供这些文件。 我将在星期一提供最新信息。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    设计能耗等级设置为10、容量为3200。 器件的设计能量应为:设计能量=标称单节电池电压*设计容量/能量标度,其中设计容量= mAh 电池容量*并联电芯数。 请更新这些值。

    如果这些更改后问题仍然存在、请评估电池锥形值、并确保它们与电池数据表中的信息相匹配、因为其中一些值不再是默认值。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    LiFePO4电池 是一款8节电池、标称电压为25.6V (3.2V 电池标称电压)和3200mAh。 因此、电池容量为81.92Wh (一节电池:8192/8 = 1024mWh)。

    您是说我必须将设计能更新为以下值吗?

    设计能量= 3.2*3200/10 = 1024

    因此、设计能耗取决于一节电池的能耗、而不是整个电池的能耗。  

    这种行为为何会干扰电荷终止?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorka、

    如果电池的每节电池的容量为3200mAh:

    设计容量= 3200 * 2 = 6400mAh
    设计能量= 6400 * 3.2 = 20480 mWh

    设计能源比例= 1.


    当 bq34z100-G1执行补偿电池剩余电量和充满电计算时、将使用设计容量和设计能量值。 它们也用于某些负载模式/选择。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我觉得你不明白我的意思,也许是因为我的解释一点也不清楚。   

    LiFePO4电池由8节串联电池组成。 (在半列中没有行)。 每节电池的容量为3200mAh。 电池的总能量为25.6*3200=81920mWh。

    如果我们取电池值、则设计容量应为3200mAh、设计能量应为3200mAh*3.2 = 1024mWh

    那么、为什么设计容量是6400mAh? 为什么设计能为20480 mWh?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    感谢您的澄清! 从原来的文章中、我读出"我使用的是 BQ34z100-G1和8s2p LiFePO4电池"。

    在这里、我得到了总共16节电池、8节串联电池、2节并联电池的数字。

    为了确认、电池组为8s1p、总共包含8节电池、其中每个电池的容量为3200mAh、标称电压为3.2V?

    如果是这种情况、请将上述说明修改为:

    设计容量= 3200 * 1 = 3200mAh
    设计能量= 3200 * 3.2 = 10240 mWh

    设计能源比例= 1.

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉,我的答复很晚,我在过去两个星期都是在度假。

    我尝试根据您建议的更改来终止收费、但它不起作用。  

    我随附了充电终止日志以及包含新参数(设计能级和设计能耗)的 gg.csv

    e2e.ti.com/.../8S2P_5F00_180820.rar

    如果这不起作用、那么这些充电终止失效的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    请校准您的电量监测计以了解电流。

    CC 增益为790m Ω、而 CC Delta 为10.147m Ω。 这些值通常应该非常相似。

    790值很可能导致故障。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的回答。

    这些参数究竟意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    CC 增益是用于校准感测电阻、跟踪和内部库仑计数器(集成 ADC Δ-Σ)误差的增益系数。 它用于报告平均电流的算法。

    CC Delta 是用于校准感测电阻、跟踪和内部库仑计数器(集成 ADC Δ-Σ)误差的增益系数。 它在算法中使用、该算法通过剩余电量寄存器报告电池的充电和放电情况。

    CC 增益和 CC Delta 之间的区别在于、报告平均电流的算法会抵消时基、因为平均电流没有时间分量(以 mA 为单位报告)、而 CC Delta 需要一个报告剩余容量的时基(以 mAh 为单位报告)。

    无需用户直接修改 CC 增益和 CC Delta。 它们由来自校准模式的电流校准功能进行修改。

    此致、
    Bryan Kahler