主题中讨论的其他器件:GPCRA0
您好;
我的手机是 Kokam SLPB080085270 (6S1P)。 电池特性;
-最大电压= 4.2V
-最小电压= 2.7V
-容量= 27000mAh
学习周期已完成。 但 最后一个产品中存在问题。 获取黄金映像后、IT_Enable 正在完成。
然后开始使用 BMS。 当电池电压大约为17.5-18V 时、SoC 将复位。 收到的有关该主题的日志如下所示。 最后一个产品中的问题是什么? 我认为问题是、在电流突然变化期间、平均电流不会快速更新。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好;
我的手机是 Kokam SLPB080085270 (6S1P)。 电池特性;
-最大电压= 4.2V
-最小电压= 2.7V
-容量= 27000mAh
学习周期已完成。 但 最后一个产品中存在问题。 获取黄金映像后、IT_Enable 正在完成。
然后开始使用 BMS。 当电池电压大约为17.5-18V 时、SoC 将复位。 收到的有关该主题的日志如下所示。 最后一个产品中的问题是什么? 我认为问题是、在电流突然变化期间、平均电流不会快速更新。
你好 Bryan。 感谢您的回复。
在恒定电流中没有这样的问题。 我在可变电流放电时遇到了这个问题。 例如、当以恒定40A 放电时、一切都正常。 但是、当我将电流从40A 更改为30A 至50A 时、会出现问题。 日志位于下面两个位置。 我们还测量了 BAT 引脚上的电压。 闪存更新正常不低于电芯电压。 关联的数据存储器。
注意:电流校准1/4比率。
您好 Faruk、
锂聚合物电池具有很大的不符合要求的电压区域。 为确保您拥有符合 Qmax 更新条件的 OCV 积分、请在 FC 设置前为电池充满电。 让设备完全休息(FC 设置后最多5小时)。 然后、以典型系统的高速率执行放电、直至终止、然后休息5小时或直至放松。
在该测试中、您可以在高施量放电时执行对数、而不是按照建议的化学 ID 在 C/10中执行对数。
此致、
Bryan Kahler
您好,Bryan;
我在某个时候纠正了错误。 FCC 和 SoC 在放电期间非常稳定。 当放电超过 FCC 时、会根据需要进行更新。 但在进入放松模式大约1小时后、FCC 下降。 真正的 RC 会下降负数。
例如:
放电完成--> FCC = 6750mAh (6750*换算系数= 27000mAh)
真 RC = 0
真正的 FCC = 6750mAh
放电后1小时--> FCC = 6315mAh
真正的 RC =-435mAh
真正的 FCC = 6315mAh
当我为其充电时、FCC 会根据需要进行更新。 我应该怎么做来防止这种跌倒?
您好 Bryan、
我的问题仍然存在。 Pack 配置 I 更改了 C 寄存器值。 FCC 在放电时正在更新。 但在静置模式下、FCC 在1小时后将耗尽。 我与您分享日志。 我在等你的帮助。
此致。
Faruk Sözüer í a
您好 Bryan、
我 的问题仍然存在。 FCC 和 True FCC 在放电期间进行更新。 (增加)。 但在静置模式下、FCC 在1小时后逐渐减弱。 封装配置 I 更改了 C 寄存器值。 放电日志如下所示。
0x33是 Pack 配置 C 寄存器值;
您好 Bryan、
我在电池休眠时得到的日志如下所示。 我指出了 FCC 和 True FCC 的衰落。
您好 Bryan、
感谢你的答复。 我尝试了很多东西。 但我无法解决这个问题。 我逐个阅读论坛上的所有主题。 但我找不到解决办法。 一个非常奇怪的问题。 文件 gg.csv 如下所示。 这对我来说是一个非常重要的项目。 我在等你的帮助。
此致
Faruk Sözüer í a
e2e.ti.com/.../033HexCode.gg.zip
以下文件包含所有电荷-放电-放松日志。