This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:最后一个产品 SoC 问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710775/bq34z100-g1-last-product-soc-problem

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0

您好;

我的手机是 Kokam SLPB080085270 (6S1P)。  电池特性;

-最大电压= 4.2V

-最小电压= 2.7V

-容量= 27000mAh

学习周期已完成。 但 最后一个产品中存在问题。  获取黄金映像后、IT_Enable 正在完成。  

然后开始使用 BMS。  当电池电压大约为17.5-18V 时、SoC 将复位。   收到的有关该主题的日志如下所示。   最后一个产品中的问题是什么?  我认为问题是、在电流突然变化期间、平均电流不会快速更新。  

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_LOG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    查看日志、可以看到电压降至每节电池16V 或2.6V。 在高脉冲负载下、压降可能更加明显。 请确保为器件提供的 regin 引脚电压至少为2.8V、并且可以至少测量 BAT 引脚上的闪存更新正常电芯电压。 如果 BAT 引脚上的电压降至闪存更新正常电芯电压以下、将禁用对 DataFlash 的写入以防止闪存损坏。

    如果这不能解决问题、请附加 gg.csv 文件和 SREC 进行分析。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan。 感谢您的回复。

    在恒定电流中没有这样的问题。 我在可变电流放电时遇到了这个问题。 例如、当以恒定40A 放电时、一切都正常。 但是、当我将电流从40A 更改为30A 至50A 时、会出现问题。 日志位于下面两个位置。 我们还测量了 BAT 引脚上的电压。  闪存更新正常不低于电芯电压。  关联的数据存储器。

     注意:电流校准1/4比率。

    e2e.ti.com/.../Logs-and-DataMemory.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    我们仍在等待您的宝贵答复。 我们必须尽快找到解决方案、因为我们很赶时间。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    感谢您提供 gg 文件。 进一步检查后、请确保将 GG.CSV 文件中包含 A/Ah 或 W/Wh 的所有值按当前校准比例因子4进行缩放。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan;
    所有数据都是正确的换算系数。 我们最大的问题是可变电流中的 SoC 跳变。 我们的系统以高电流运行。 恒定电流没有问题、但可变电流有问题。 我们在最后一个产品中遇到了这样的问题。 我们还厌倦了负载选择模式。 一切都很好、但我们无法阻止 SoC 价值的上升。 (在可变电流中突然复位)。
    如果无法读取剩余容量值、则会发生跳转(SoC 0%)。 我们认为、思维的当前价值已在大约1秒内更新。 此外、平均电流值大约在85秒后更新。 时间太长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    随着 SOC 下降、内部温度会升高。 SOC1和 SOCF 在可变负载上同时设置。 请使用 GPCRA0工具帮助提高高速率 SOC 的精度。 请确保先保存监测计中的当前 SREC、然后再执行此工具的用户指南中的步骤。 此外、使用 LFP 电池时、让电池在充电后休息5小时、而不是指南中建议的2小时(对于锂离子电池)。

    需要将新的未学习的 SREC 编程到监测计中、然后使用化学标签设置您的化学 ID。 然后导出 gg.csv 文件。

    用户手册中详细讨论了使用该工具的步骤、链接如下。

    GPCRA0工具页面:
    http://www.ti.com/tool/gpcra0

    GPCRA0工具用户手册:
    www.ti.com/.../sluubc9

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan;
    我想说这一点。 我以1C 充电电流、这是电池制造商允许的。 我使用用户手册中提到的 C/3电流来调节放电电流。 此测试与化学 ID 选择工具(GPC)测试的波纹指南有何区别? 在这种情况下;

    充电电流= 27A
    强电流= 10A

    充电时间= 1小时
    放松时间= 2小时
    放电时间= 3.2小时
    放松时间= 5小时

    总测试时间= 11.2小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Faruk、

    锂聚合物电池具有很大的不符合要求的电压区域。 为确保您拥有符合 Qmax 更新条件的 OCV 积分、请在 FC 设置前为电池充满电。 让设备完全休息(FC 设置后最多5小时)。 然后、以典型系统的高速率执行放电、直至终止、然后休息5小时或直至放松。

    在该测试中、您可以在高施量放电时执行对数、而不是按照建议的化学 ID 在 C/10中执行对数。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan;
    我在某个时候纠正了错误。 FCC 和 SoC 在放电期间非常稳定。 当放电超过 FCC 时、会根据需要进行更新。 但在进入放松模式大约1小时后、FCC 下降。 真正的 RC 会下降负数。

    例如:
    放电完成--> FCC = 6750mAh (6750*换算系数= 27000mAh)
    真 RC = 0
    真正的 FCC = 6750mAh

    放电后1小时--> FCC = 6315mAh
    真正的 RC =-435mAh
    真正的 FCC = 6315mAh

    当我为其充电时、FCC 会根据需要进行更新。 我应该怎么做来防止这种跌倒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    请尝试此主题中提供的步骤、并解决类似问题: e2e.ti.com/.../630767

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我的问题仍然存在。 Pack 配置 I 更改了 C 寄存器值。 FCC 在放电时正在更新。 但在静置模式下、FCC 在1小时后将耗尽。 我与您分享日志。  我在等你的帮助。

    此致。

    Faruk Sözüer í a

    e2e.ti.com/.../033_5F00_HexCode.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我 的问题仍然存在。   FCC 和 True FCC 在放电期间进行更新。 (增加)。  但在静置模式下、FCC 在1小时后逐渐减弱。  封装配置 I 更改了 C 寄存器值。  放电日志如下所示。

    0x33是 Pack 配置 C 寄存器值;  

    e2e.ti.com/.../8863.033_5F00_HexCode.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我在电池休眠时得到的日志如下所示。  我指出了 FCC 和 True FCC 的衰落。

    e2e.ti.com/.../033_5F00_RelaxMode.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    感谢您共享日志。 请发送 gg.csv 文件、以便我可以在星期二提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢你的答复。 我尝试了很多东西。  但我无法解决这个问题。 我逐个阅读论坛上的所有主题。  但我找不到解决办法。 一个非常奇怪的问题。 文件 gg.csv 如下所示。 这对我来说是一个非常重要的项目。 我在等你的帮助。  

    此致

    Faruk Sözüer í a

    e2e.ti.com/.../033HexCode.gg.zip

    以下文件包含所有电荷-放电-放松日志。  

    e2e.ti.com/.../deneme.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    感谢您提供日志。 电量监测计中有许多设置仍需要调节。 设计容量和设计能量按4进行缩放、但按4倍比例缩放时的许多其他 mA 和 mW 参数已乘以4、而不是除以4。

    例如:

    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"187"、"MP"(默认值:60)
    "电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"175"、"MP"(默认值:75)
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"150"、"MP"(默认值:40)

    请将默认值除以4并舍入到最接近的整数。

    这些值应改为:

    "电量监测"、"电流阈值"、"DSG 电流阈值"、"15"、"MP"
    "电量监测"、"电流阈值"、"充电电流阈值"、"19"、"MP"
    "电量监测"、"电流阈值"、"退出电流"、"10"、"MP"

    请将此值应用于器件中的所有 mA 和 mW/CW 值。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryan

    感谢你的答复。

    我将进行更正并分享结果。

    我认为的另一件事是 chemId。 我认为这是一个假设。 如果 ChemID 错误、该错误是否起作用或学习算法是否未完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Faruk、

    是的、如果化学 ID 错误、监测将无法正常工作。

    此致、
    Bryan Kahler