This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:TPS62260占空比不稳定

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260, TPS62260EVM-229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709908/tps62260-tps62260-duty-unstable

器件型号:TPS62260

你(们)好

我的客户使用 TPS62260将5V 降压至1.3V、功能正常、但他们发现占空比不稳定。

这 种现象在 TPS62260EVM-229上也可能作为附加文件重复出现。

您能不能帮助澄清 it.e2e.ti.com/.../TPS62260-SW-waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我很高兴为您提供支持。

    您能否同时分享输出电压波形?

    同时、我将尝试重复 EVM 上的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Emmanuel

     感谢您的 help.e2e.ti.com/.../TPS62260-SW-waveform_2D00_1.xlsx、将 Vout 波形添加到所附文件中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Emmanuel

    您是否找到了这 种现象的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我深入研究了该器件的稳定性、得出结论认为占空比是稳定的、我们在示波器图中看到的只是内部振荡器抖动。 下面您可以看到在 PWM 模式下工作的器件消耗、以确认我的假设。 此外、如果仔细观察您的 wfms、您会注意到、不仅占空比发生变化、尤其是 SW 周期。