您好!
我很难计算应用的环路补偿、也无法通过数据表中给出的公式来计算提供的示例。
您能否提供 Rcomp、Ccomp 和 C6的详细计算(数据表中的公式(39)至(45))、显示使用的值并说明它们来自哪里?
此外、我在公式(30)中看不到 Vvout-RIPPLE 的9mV 取值。 请您解释一下吗?
更一般而言、如果有 Excel 表格用于计算应用电路、那将非常有用...
提前感谢您的任何帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很难计算应用的环路补偿、也无法通过数据表中给出的公式来计算提供的示例。
您能否提供 Rcomp、Ccomp 和 C6的详细计算(数据表中的公式(39)至(45))、显示使用的值并说明它们来自哪里?
此外、我在公式(30)中看不到 Vvout-RIPPLE 的9mV 取值。 请您解释一下吗?
更一般而言、如果有 Excel 表格用于计算应用电路、那将非常有用...
提前感谢您的任何帮助!
您好!
在这种情况下、我无法运行尝试和错误策略、我确实需要先计算值。
我正在处理一个简单的电子表格、请找到它。 请查看文档中的第62行、这是公式(43)的计算。 结果对我来说是不合理的。
此致、
Andreas
您好、Shirley、
我之前附加的文件是以"打开文档"格式、但我再次将其作为 Excel 文件附加在这里。
此致、
Andreas
尊敬的 Andreas:
很抱歉耽误你的回答。 我检查了您的文件并更正了随附的错误。 一个错误是 从 uF 到 F 以及从 uH 到 H 的转换比应为0.000001、而不是0.00001。 另一个是公式43中的 gm 应为0.001、而不是1000。 很抱歉、数据表中的拼写错误。 我们稍后将更新数据表。
修改后、根据计算结果、Rcomp 为19.6 Ω。 由于文件中的动态电阻 RLED 较小、因此它仍然有点小、为0.2欧姆。 LED 的动态电阻通常高于此值。 您可以进行相应的检查和更新。
e2e.ti.com/.../5873.TPS9260x.xlsx
如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"Resolved"。 非常感谢。