This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:计算环路补偿

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713772/tps92602-q1-calculating-loop-compensation

器件型号:TPS92602-Q1

您好!

我很难计算应用的环路补偿、也无法通过数据表中给出的公式来计算提供的示例。

您能否提供 Rcomp、Ccomp 和 C6的详细计算(数据表中的公式(39)至(45))、显示使用的值并说明它们来自哪里?

此外、我在公式(30)中看不到 Vvout-RIPPLE 的9mV 取值。 请您解释一下吗?

更一般而言、如果有 Excel 表格用于计算应用电路、那将非常有用...

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中的公式只是用于计算升压稳压器的通用公式。 事实上、由于某些非理想因素、从这些公式中获得良好的补偿值有时并不容易。 很抱歉、我们没有用于计算的 Excel 工作表。 但根据我们的经验、我们始终可以使用数据表和 EVM 中的补偿值获得良好的环路稳定性结果。 您可以从使用这些值开始、并根据需要根据测试进行小幅修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答、但我的问题是、我获得的价值观完全错误。 很可能是因为我误解了某个内容、公式中可能有一个拼写错误。 如果数据表示例计算显示了使用的值、这将对我大有帮助。

    此致、
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、目前没有用于示例计算的电子表格。 您不清楚方程中的哪个具体参数? 您能否先使用建议的值来查看它是否起作用? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我无法运行尝试和错误策略、我确实需要先计算值。

    我正在处理一个简单的电子表格、请找到它。 请查看文档中的第62行、这是公式(43)的计算。 结果对我来说是不合理的。

    此致、

    Andreas

    e2e.ti.com/.../TPS9260x.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以有人对此进行研究吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    您能否将包含您使用的公式的 Excel 文件发送给我? 打开文件时、我无法看到方程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    我之前附加的文件是以"打开文档"格式、但我再次将其作为 Excel 文件附加在这里。

    此致、

    Andreas

    e2e.ti.com/.../TPS9260x.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您共享该文件。 请允许我花些时间来看看这些公式。 我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirley、

    有新消息吗?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉耽误你的回答。 我检查了您的文件并更正了随附的错误。 一个错误是 从 uF 到 F 以及从 uH 到 H 的转换比应为0.000001、而不是0.00001。 另一个是公式43中的 gm 应为0.001、而不是1000。 很抱歉、数据表中的拼写错误。 我们稍后将更新数据表。

    修改后、根据计算结果、Rcomp 为19.6 Ω。 由于文件中的动态电阻 RLED 较小、因此它仍然有点小、为0.2欧姆。 LED 的动态电阻通常高于此值。 您可以进行相应的检查和更新。

    e2e.ti.com/.../5873.TPS9260x.xlsx

    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"Resolved"。 非常感谢。