This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:修改24V 输出电压的 EVM (UCC24630EVM-636)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24630EVM-636, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713502/lm5023-modifying-evm-for-24vout-ucc24630evm-636

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件:UCC24630EVM-636

您好!

我们希望修改 UCC24630EVM-636 、使其输出为24V、而不是19.5V。

从我到目前为止收集的内容来看、我们需要修改这些部分。 您可以确认吗?

  1. 准谐振电路
    1. R13、R14、C16
  2. 次级侧整流器电路
    1. R15、R16、R17、R18、R19
  3. 反馈电路
    1. R22、R23、R30

此外、随附的是来自 Webench 的用于24Vout 的 LM5023设计。 我们能否复制 QR 和反馈电路的组件值?

谢谢你。 为了澄清、您不需要为我计算值。 我只想确保这些是我需要更改的唯一组件、这样我就不会错过重要的内容。

此致、
Ryan B.

e2e.ti.com/.../24V-Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我想您已经涵盖了所有值。 我想指出、使用新的 Vout、您会更改 OVP 电平。
    也值得重新计算 Cout。

    此致、
    区域