This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:纹波电流@模拟调光

Guru**** 2505455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92518HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708909/tps92518-ripple-current-analog-dimming

器件型号:TPS92518

如果在最大输出电流电平下将峰峰值纹波电流设置为10%、那么在50%模拟调光时是10%还是20%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在模拟调光时、可以设置的平均纹波电流和峰峰值纹波电流是否有更低的限制?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    电流纹波是 LED 堆叠电压而非输出电流的函数。 如果100%模拟调光时的峰峰值电流纹波为10%、则在50%时、峰值电流纹波将接近20%。 平均输出电流不会是100%的一半、因为 TPS92518调节峰值电流。 这意味着当模拟调光设置为50%时、平均输出电流将小于50%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    那么、如果驱动器要求能够在100mA 至1A、2V 至55V LED 正向电压范围内进行编程、并且假定 TPS92518HV 和60VDC 输入、那么我们如何设置此部件?

    一种方法是将 pk-pk 纹波设置为在1A 时为3%。 这是唯一的方法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    这是一个非常宽的工作范围、频率在2V 至55V 负载下会有很大变化。 对于100mA 至1A 为线性的情况、峰间纹波在1A 时必须为20%或更低。

    如果您对此进行编程并知道工作点、则可以更改参数以限制频率范围、但纹波峰峰值也会发生变化。

    "一种方法是将 pk-pk 纹波设置为在1A 时为3%。 这是唯一的方法吗?" 不可以、在1A 时、20%或更低的峰间纹波在100mA 时将具有200%的峰间纹波、这是不连续的边缘。 这将实现1A 至100mA 的线性调光。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢