This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:CT = GND 时的导通时间

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185815/tps22998-turn-on-time-at-ct-gnd

器件型号:TPS22998

您好!

VIN = 3.3V 且 CT = GND 的条件下、我发现 TPS22998数据表中的 TON (导通时间)、tRISE (上升时间)和 TD (延迟时间)之间的关系存在差异。 µs µs 和 tRISE 定义为29m Ω 和2478m Ω。 µs、典型的吨数为3586 μ m、远高于 TD 和 tRISE 之和

请确认正确的内容。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田山、您好!

    您是正确的、这是错误的输入。 正确的值应为2507us。 我将提出更改数据表的请求。 感谢您将此事提请我们注意。

    此致、

    Kalin Burnside