大家好、
我的客户将 TPS26600用于24V/10W 电源、原理图如下。
请帮助 确认原理图是否符合客户的规格、并建议 哪个引脚可以为 OTP 功能添加 NTC。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将 TPS26600用于24V/10W 电源、原理图如下。
请帮助 确认原理图是否符合客户的规格、并建议 哪个引脚可以为 OTP 功能添加 NTC。 谢谢。
您好、Kunal、
请检查组件的值。
SMD 电阻器 |
0603 0Ω F |
Ea |
2. |
R104、R103 |
SMD 电阻器 |
0603 100K F |
Ea |
1 |
R105 |
SMD 电阻器 |
0603 15.8K F |
Ea |
1 |
R106 |
常闭 |
常闭 |
Ea |
1 |
R107 |
SMD 电容器 |
474K/50V X7R 1206 |
Ea |
1 |
C102 |
SMD 电容器 |
106K/50V X5R 1206 |
Ea |
2. |
C103、C104 |
SMD 电容器。 |
104K/50V X7R 0603 |
Ea |
1 |
C105 |
客户需要在环境中<75%的锁存模式下使用 OTP 功能。 因此、我们需要使用外部电路来确保功能。
因此、请帮助检查使用的 SHDN 是否可以满足此功能、谢谢。