This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:无法对 PSpice 执行交流分析

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186536/tps61088-unable-to-perform-ac-analysis-on-pspice

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: 功率级设计器

您好!

我尝试在 PSpice 上对 TPS61088执行稳定性分析、但无法正确获取增益和相位图。 我曾尝试使用瞬态模型、也尝试基于 Webench 电源设计器设计电路、但遗憾的是、我无法执行交流分析。 请提供一些建议吗?

此致、

Varsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    PSpice 会在内部进行交流扫描。 但通常、我们不使用它。

    建议使用 TI 的功率级设计器来获得电路的增益和相位。

    powerstage-designer 设计工具|德州仪器 TI.com

     我们稍后将更新 TPS61088的计算工具。

    如果需要 、我们可以在 EVM 上提供符合您条件的计算结果和测试结果。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    谢谢你。 因此、我尝试在电路设计中对 Vout = 10V 和 Vin = 5V 的 fsw = 800kHz 进行设计。 在 webench 设计器中、我无法输入高开关频率、即使在 PowerStage 设计器中、当我输入值时、增益和相位也会以红色突出显示。  

    此致、

    Varsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    请下载并使用功率级设计工具中随附的文件

    打开功率级设计工具--升压--环路计算器--打开--选择文件。

    e2e.ti.com/.../tps61088_2D00_800k.txt

    对于某些纹波、我将输入设置为4.5V、而输出设置为2A。 您可以 根据您的规格进行更改。

    请检查电感和输出电容器是否 满足您的要求。

    您可以通过单击 COMP Networks 查看 Rcomp、Ccomp 和 CHF。

    如果  您有任何问题、请联系我。

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fergus、

    我根据我的要求更新了电感和输出电容器、但仍得到了正确的分析。 非常感谢!