尊敬的团队:
目前、根据 TI 官方网站提供的表格、RT1/RT2/RTH 电阻值应与 VREGN 的实际输出值相结合、结果发现读取温度将下降约45摄氏度、 与实际温度和表格计算结果(25度)一致的是、基值的一部分(环温)存在间隙、因此需要调整哪些部件?
此外、电池内部的 NTC 规格如下所示:
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
目前、根据 TI 官方网站提供的表格、RT1/RT2/RTH 电阻值应与 VREGN 的实际输出值相结合、结果发现读取温度将下降约45摄氏度、 与实际温度和表格计算结果(25度)一致的是、基值的一部分(环温)存在间隙、因此需要调整哪些部件?
此外、电池内部的 NTC 规格如下所示:
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
我想确保我理解您在这里面临的问题。
TS 引脚不处理 IC 温度。 TS 引脚可与电阻分压器网络和 NTC 热敏电阻配合使用、以监控电池温度。 从您上次提到"充电器温度"的响应中、您似乎是在谈论 IC 温度、该温度通过 TJ (结温)进行监控。 如果我对您有误解、请告诉我。
TS 引脚电压被监控为 VREGN 的一部分。 此百分比会随着 NTC 热敏电阻对电池温度的反应而变化。 JEITA 温度范围的边界 与 TS 引脚电压( 占 VREGN 的百分比)相关、并在 数据表第8.5节 "JEITA 热敏电阻比较器(降压模式)"标题下列出。 在这里、您可以找到对应于 T1至 T5的百分比值。 从此处可以通过将 VREGN 乘以相应的百分比来计算 VT1至 VT5的值。 (例如、VT1 = VREGN x 73.25%= 5V x 0.7325)
可根据您的应用所需的温度范围选择 RTH_COLD 和 RTH_HOT。 NTC 热敏电阻数据表应列出不同温度下的电阻值。 您可以使用这些值来确定冷热 JEITA 阈值。 假设温度范围为0°C 至60°C、则选择数据表中的 RTH_T1和 RTH_T5值
请注意、RTH_COLD = RTH_T1、RTH_HOT = RTH_T5。
此致、
James