This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:LM2936QM-5.0/NOPB

Guru**** 2503915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186214/lm2936-lm2936qm-5-0-nopb

器件型号:LM2936

我们在与所附照片相同的试管中收到了两个不同的标记。

请提供建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    这些 是从 TI 网站订购的吗?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我们的客户有此查询、

    纸箱数量

    封装

    计数/纸箱

    生产日期代码

    很多

    首席运营官

    1

    框中

    855

    2214.

    2093149EM2

    我的

    1

    框中

    1330

    2212+5.

    2082520EM2

    我的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    底部的标记是制造商提供的可选标记。 但是、如果不知道这些信息是否是从 TI 网站购买的、我就无法提供大量信息。

    我无法验证是否有假冒产品、但 我们的假冒产品团队和 客户支持中心 可以提供帮助!

    请按照以下说明操作:

    1. 已填写 假冒产品申请表。  
    2. 器件底部和顶部的高质量图片
    3. 2D 条码标签的高质量图片。  
    4. 装运文档的副本/图片、即向  TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)  
    5. 提供器件应用。

    另请注意:

    在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品, 包括通过代理商、独立分销商或在线市场(有时称为“灰色市场”)购买的产品,可能 是假冒、篡改、超出 TI 建议的保质期,或者存储或处理不当。 因此,对于在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品,TI 不提供保修服务或客户支持。

    谢谢!