This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:LM2936QM-5.0/NOPB 部件颜色问题

Guru**** 2503915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184321/lm2936-lm2936qm-5-0-nopb-part-color-problem

器件型号:LM2936

你(们)好。

关于 LM2936QM-5.0/NOPB、我是否可以问为什么同一批次同一盒中同一管段中的孔颜色不同、其中一些颜色明亮、另一些颜色深、这是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄三、

    在初步审查后,包装上的不同光泽似乎不是问题。

    以防万一、您能否向我发送订单上的批次代码。

    您是否从 TI 网站订购过?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的回复。

    以下是批次代码、是的、 它是从 TI 网站订购的。

    760件批次:2048039EM2

    570pcs LOot:2063016EM2

    感谢新年快乐

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我可以要求任何新闻吗?

    同时、还有另一个问题可以帮您吗? Y

    您可以看到下面的照片、相同的 MPN 和 NOPB 后缀、但一个有无铅标识、另一个没有、这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄三、  

    很抱歉、我们在销售之前验证了通过 TI 网站销售的器件。

    由于这些器件来自两个不同批次、因此可以解释器件的光泽变化[22EF v 236E]。  

    无论是否有假冒产品、我都不能声称、我必须推迟到我们的假冒团队支持中心 (风险是我在这里发布的信息可能会帮助人们假冒此器件)。

    请按照以下说明操作:

    已填写 假冒产品申请表。  

    器件底部和顶部的高质量图片

    2D 条码标签的高质量图片。  

    装运文档的副本/图片、即向  TI 展示器件来源的装箱单。  (如果无法提供此信息、我们将无法提供验证、因为产品监管链存在不确定性。)  

    提供器件应用。

    另请注意:

    在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品, 包括通过代理商、独立分销商或在线市场(有时称为“灰色市场”)购买的产品,可能 是假冒、篡改、超出 TI 建议的保质期,或者存储或处理不当。 因此,对于在 TI 授权分销网络之外购买的半导体产品,TI 不提供保修服务或客户支持。

     

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    请参见器件底部和顶部的图片以及标签。

    此外、您还可以查看 TI 发货文档、请让我进一步了解、tks!

    BR

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    底部的标记是制造商的可选标记。 但是、如果您希望得到更多确认、您应该联系假冒产品团队、如上所述。  

    但是、我可以说、由于您从 TI 网站购买了器件、因此它们是正品器件。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    您能告诉我如何联系他们吗? 或者、如果您能将我转接至他们、那将非常感激。

    谢谢

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    我很抱歉! 我认为该组织在前一条消息中具有超链接。

    假冒产品验证表: https://www.ti.com/lit/ml/ssdl004a/ssdl004a.pdf?ts=1673466917283

    客户支持中心: https://ticsc.service-now.com/csm/?_ticdt=MTY1ODI1NTA2NXwwMTdiMzcwNWNjZmMwMDE5MTg1M2VlNDgzYWZjMDMwODMwMDdlMDdiMDBiZDB8R0ExLjIuMzI5ODc2NzY5LjE2Mjg3MTU3MzY

    最棒的

    Juliette