This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:在不存在电池的情况下具有低系统电压

Guru**** 2511805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187321/bq24192-low-sys-voltage-without-battery-being-present

器件型号:BQ24192

我正在尝试使用 BQ24192芯片作为主充电控制和电源转换器的新电路板。 我想在没有电池的情况下测试电路、以确保在添加电池之前电路正常工作。 根据数据表和相关问题、bq24192芯片应尝试调节>3.5伏、如果施加足够的功率、PG 信号应变为低电平。 我用5伏电压为电路供电、并测量 Vbus 为5伏。 然而、SYS 引脚上没有负载时(我知道)、SYS 电压保持在0.9伏。 另一个有趣的观察结果是 BAT 引脚似乎处于-1.4V。

是否有人能帮助我了解这是正常行为、如果不是、下面原理图中的系统设置有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们明天会回来。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我相信我已经解决了这个问题。 事实证明、一些引脚未正确焊接。 我认为问题是散热焊盘需要的焊锡膏比外部引脚少。 我认为这是因为封装太轻、在回流期间、它会在散热焊盘上浮动、并且与引脚接触不大

    现在、当施加5V 电源时、PG LED 为稳定亮起、状态引脚在没有电池的情况下闪烁

    很抱歉、我的跑步记录