This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:RP 值

Guru**** 2042920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187638/tps3710-rp-value

器件型号:TPS3710

大家好 、

您能否确认为 RP 计算的值是否正确?

VPU - 3.3V
检测电压- 3.3V (SENSE 引脚)
OUT 连接到高阻态(FPGA 输入)

输出(输出灌电流)- 40mA
=> RP =10千欧(33uA)

其他问题:

VHI 的参数是什么? 什么是器件标准值。
此外、IO 的参数是什么?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marvin

     您可以从 FPGA 的 VIH 得出器件的 VOH 规格。  

    VIH 将决定 RPU 的上限。  

    (VPU - VIH_FPGA)/ILKG (od) >= RPU

    器件的电压(250mV)在 IOL 处定义(对于给定的 VDD){它应小于 FPGA 的 VIL}

    这将决定下限 pf RPU  

    RPU >( VPU - VOL )/ IOL

    此致

    Trailokya