This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LM317 SPICE 模型不适用于 LTSPICE

Guru**** 1510070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186550/lm317l-lm317-spice-model-does-not-work-with-ltspice

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: LM317

我已经尝试在 LTSPICE 中使用 LM317L_TRANS SPICE 模型

**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:LM317L
*日期:02SEP2016  
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.2.0.P001

但它不起作用

输出电压波形在0us 400pV 处停止。

如果我使用 LM317模型(高电流)、则工作正常

请提供任何建议

谢谢你

Fausto Bartra

SPICE 文件

*美元
* LM317L
(小部分
*(C)版权所有2016 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。
(小部分
**此模型旨在为德州仪器(TI)的客户提供帮助。
** TI 及其许可人和供应商不作任何明示或默示的保证
**或隐含的,关于本模型,包括的保证
**用于特定目的的适销性或适销性。 是的
**仅以"按原样"提供。 其质量的全部风险
**且性能与客户有关。
(小部分
*
**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH 设计中心
*部件:LM317L
*日期:02SEP2016  
*模型类型:瞬态
*仿真器:PSpice
*仿真器版本:16.2.0.P001
* EVM 订单号:NA
* EVM 用户指南:不适用
*数据表:SLCS144E–2004年7月–2014年10月修订
*
*型号版本:最终版本1.00
*
(小部分
*
*更新:
*
*最终1.00版
*发布到 Web
*
(小部分
*
*型号使用说明:
*
* A.特征已建模
* 1. 启动和关断响应  
* 2. 200mA 峰值电流限制
* 3. 压降电压与输出电流间的关系  
* 4. 线路和负载瞬态响应  
* 5. Vout 与 VIN 间的关系图
* 6. VOUT 与 IOUT 间的关系图
*
* B.特征尚未建模
* 1. 调节引脚电流  
* 2. 纹波调节和输出噪声电压
* 3. 与温度相关的特性
*
(小部分
.SUBCKT LM317L_TRANS 输入 ADJ 输出  
X_F1  VZZ N16902334 N16902368 VYY LM317L_F1  
C_C3     VYY 0 100p  
  N16902368 LM317L_S1中的 X_S1 N16902539 0  
R_R5     VZZ VYY {ROUT}  
E_ABM2     N16902633 0值{if (V (IN_OK)> 0.5、1、0)}
X_S2  IN_OK 0 N16902267 OUT LM317L_S2  
C_C5     N16902539 0 1n  
R_R7     N16902539 N16902633 100 Tc=0、0  
X_U5     N16902428 VYY N16902393 0 RVAR 参数: RREF=1
E_E1     N16902393 0表{V (ISENSE、0)}  
+(2.5m、1.2)(100m、15)(150m、15))
R_U1_R2     0 U1_N15555780 1G  
E_U1_ABM4     U1_N15555938 0值{
+ V (U1_N15543421)*(ABS (V (OUT))/(ABS (V (OUT)-V (ADJ)))  )}
E_U1_ABM6     U1_N15543747 0值{if (V (IN_OK)> 0.5、V (U1_N15543395)、0)
+  }
R_U1_R1     0 U1_N15543421 1G  
E_U1_E1     U1_VDO 0表{V (U1_N15543843)-V (0)}  
+(0、1)(2.25m、1.5)(10m、1.66)(20m、1.72)(30m、1.76)(40m、1.78)(50m、1.82)(60m、1.85)
+(70m、1.88)(80m、1.92)(90m、1.97)(100m、2))
V_U1_V1     U1_N15543395 0 1.25
V_U1_V5     U1_N15543883 0 1.01
R_U1_R5     U1_N15543687 N16902490 1 Tc=0、0  
x_U1_U7     在 U1_N15543883 IN_OK COMP_BASE_GEN 参数中:VDD=1 VSS=0
+ VTHRESH=0.5
C_U1_C3     N16902490 0 10p  
E_U1_ABM5     U1_N15543687 0值{min (V (U1_N15555780)、  
+ MAX (V (IN)- V (U1_VDO)、0) }
C_U1_C2     U1_N15555780 0 10p  
C_U1_C1     U1_N15543421 0 {1e-6*SQRT (TTRN)}  
R_U1_R4     U1_N15555938 U1_N15555780 1 Tc=0、0  
E_U1_ABM7     U1_N15543843 0 value{limit (V (ISENSE)- 2.262m、0、100m)}
R_U1_R3     U1_N15543747 U1_N15543421 {3.33e5*SQRT (TTRN)}Tc=0、0  
E_ABM1     N16902428 0值{min (V (vxx)、(V (Vzz)+(ILIM*ROUT))}
X_U2     0 out d_d  
R_R2     N16902490 vxx {PSRR*RINP}  
C_C1     Vxx N16902368 {1/(6.28*RINP*POL)}  
C_C2     N16902490 vxx {1/(6.28*PSRR*RINP*ZERO )}  
X_H1  N16902334 N16902267 ISENSE 0 LM317L_H1  
R_R1     N16902368 vxx {RINP}  
param PSRR=1.778e-3 ILIM=200m 极点=6k RINP=10e6零=800k Rout=1m  
+TTRN=1U VREF=1.25
.ends LM317L_TRANS_TRANS_Trans
*美元
SUBCKT LM317L_F1 1 2 3 4.  
f_f1.     3 4 Vf_F1 1.
Vf_F1     1 2 0V
结束 LM317L_F1
*美元
SUBCKT LM317L_S1 1 2 3 4  
S_S1     3 4 1 2 _S1
RS_S1     1 2 1G
模型     _S1 vSwitch 效率=100 ron=50 voff=0.2 Von=0.8
结束 LM317L_S1
*美元
.SUBCKT LM317L_S2 1 2 3 4  
S_S2     3 4 1 2 _S2
RS_S2     1 2 1G
模型     _s2 vSwitch 效率=100E6 ron=1m voff=0.2 Von=0.8
结束 LM317L_S2
*美元
.SUBCKT LM317L_H1 1 2 3 4  
H_H1     3 4 VH_H1 1.
VH_H1     1 2 0V
结束 LM317L_H1
********* 基本组件
*美元
.SUBCKT COMP_BASE_GEN INP INM Y 参数:VDD=1 VSS=0 VTHRESH=0.5  
E_ABM Yint 0值{if (V (INP)>  
+ V (INM)、{VDD}、{VSS})}
R1 Yint Y 1.
C1 Y 0 1n
结束 COMP_BASE_GEN
*美元
SUBCKT D_D 1 2.
D1 1 2 DD1
.model DD1 d (IS = 1E-15 N = 0.1 TT = 10p)
结束 D_D
*美元
.SUBCKT RVAR 101 102 201 202参数:RREF=1
*节点:101 102:放置可变电阻的节点
* 201 202:电阻与之成比例的节点
*参数:rref:电阻的参考值
RIN 201 202 1G;输入电阻
R 301 0{rref}
fcopy 0 301 vsense 1;将输出电流复制到 Z
eout 101 106 poly (2) 201 202 301 0 0 0 0 0 1;将 VoverZ 与 Vctrl 相乘
Vsense 106 102 0;sense Iout
结束 RVAR
*美元
SUBCKT D_D1 1 2.
D1 1 2 DD1
.MODEL DD1 D (IS = 1E-15 N = 0.1 TT = 10p)
结束 D_D1
*美元  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、  

    我将对此进行研究。  

    只需确认一下、您共享的模型就是您遇到问题的模型、对吧?  

    此外、我假设您参考的高电流版本器件是 LM317A?  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、  

    我在 PSpice 中仿真了 LM317L、没有问题:  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃德加:

     

    感谢你的答复。

     

    我发现了问题!

     

    TI 的 SPICE 模型的引脚排列顺序与实际的引脚排列顺序不同

     

    在 ADJ OUT ß SPICE 模型中

     

        可调输出 IN ß 封装引脚 OUT

     

    很抱歉造成混淆

     

    谢谢你

     Fausto Bartra