请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65313-Q1 主题中讨论的其他器件: LP8733
您好!
我想问一些有关 TPS65313 (PMIC)和 LP87332 (DCDC)安全要求的问题。
Q1: TPS65313-Q1安全手册说:"TPS65313-Q1产品是作为一个独立环境(SEooC)安全元件开发的、目标安全目标为 ASIL-C "(第9页)
大规模生产需要什么等级? (通常 ASIL-C 是否足够? ASIL-C 有多安全?)
Q2: LP87332 (DCDC)的 ASIL 电平是多少?
我没有 LP87332 (DCDC)的安全手册。 如果存在、请发送给我。
谢谢
-Mackey 鼠标