This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在 BQ76952中切换 DCHG/DDSG 线路时出现问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185880/bq76952-issues-with-toggling-dchg-ddsg-lines-in-bq76952

器件型号:BQ76952

我们正在尝试控制驱动设计中低侧 FET 驱动器电路的 DDSG 和 DCHG 输出。 不幸的是、我们无法使其正常工作。 我们假设这可能是由 BQ76952的正确寄存器设置引起的、但我们无法找到缺失的内容。 否则、这可能是一个硬件问题、这对我们来说也是不明显的。

当我们启用"测试模式"时、FET 状态中的 DDSG_PIN 和 DCHG_PIN 位会被切换、但 BQ76952 DDSG 和 DCHG 输出没有变化。

我们还确认、当我们从 MCU 发送脉冲时、2个信号 CFETOFF 和 DFETOFF 不工作。

附加的是我们使用的所有设置、以黄色突出显示、这些设置似乎会影响 DCHG/DDSG 功能。 让我们知道可能出错的地方。

[1]设置:

e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_Parametrs_2D00_DDSG_2D00_DCHG.xlsx

[2]原理图:
e2e.ti.com/.../1031.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否正在发送 DSGTEST()和 CHGTEST()命令以启用 DCHG 和 DDSG 引脚? 我测试了您的设置、只要首先发送这些命令以启用 FET、CFETOFF 和 DFETOFF 引脚就会控制 DCHG 和 DDSG 输出。 CFETOFF 和 DFETOFF 只能禁用 FET 输出、而不能启用它们。

    我还建议您将  FET 选项 寄存器中的[FET_CTRL_EN]位设置为高电平。 这在 TRM 的当前版本中并不是很清楚、但只要器件使用数字输出来控制 FET、它就应设置为高电平。

    此致、

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我可以确认我们确实尝试了您的所有建议、但没有结果。 我们可以看到、寄存器中的状态发生了变化、但 AFE 芯片没有电信号变化。  

    我要求另一位团队成员使用他的 PCBA 样本集进行测试、结果应在接下来的几天内完成。  

    我想知道 是否存在不允许信号切换的硬件问题?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDSG 和 DCHG 引脚似乎并行驱动多个驱动器 IC、因此最好断开这些 IC 以查看是否出现相同的行为。