我们正在尝试控制驱动设计中低侧 FET 驱动器电路的 DDSG 和 DCHG 输出。 不幸的是、我们无法使其正常工作。 我们假设这可能是由 BQ76952的正确寄存器设置引起的、但我们无法找到缺失的内容。 否则、这可能是一个硬件问题、这对我们来说也是不明显的。
当我们启用"测试模式"时、FET 状态中的 DDSG_PIN 和 DCHG_PIN 位会被切换、但 BQ76952 DDSG 和 DCHG 输出没有变化。
我们还确认、当我们从 MCU 发送脉冲时、2个信号 CFETOFF 和 DFETOFF 不工作。
附加的是我们使用的所有设置、以黄色突出显示、这些设置似乎会影响 DCHG/DDSG 功能。 让我们知道可能出错的地方。
[1]设置:
e2e.ti.com/.../BQ76952_5F00_Parametrs_2D00_DDSG_2D00_DCHG.xlsx
[2]原理图:
e2e.ti.com/.../1031.SCH.pdf