This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1846:将一个外部误差信号放大器与这个部件一起使用?

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186839/uc1846-using-an-external-error-amplifier-with-this-part

器件型号:UC1846

您好!

我正在尝试使用外部误差放大器(ADUM3190)来管理反激式转换器次级侧的电压读数、并将其反馈回 UC1846的输入端。

是否有任何参考设计来展示如何配置 EA 和 COMP 引脚以与外部误差信号放大器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实现这种连接的方式似乎可以正常工作、但似乎对器件的占空比也有很大的限制、远高于最初的预期。

    对于我的应用、我将尝试创建一个200kHz 反激式转换器。 目前、我将 RT 设置为5.49k、将 CT 设置为1nF、从而将振荡器频率设置为400kHz、这是出于目的而完成的、因为我不需要第二个输出级。

    在工作台上、我的应用似乎达到了39.5%的占空比限值。 我知道该器件应该限制在大约50%、并且可能比顶部多几个百分点。 我是否可以帮助获取一些占空比点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我可以看到原理图。  在任何情况下、您如何连接引脚1、电流限制调节?  可能电流限制会截断占空比。  此外、来自外部误差放大器的最大电压是多少?  COMP 电压必须足够高、才能命令最大占空比。  最后、您是如何连接未使用的内部误差放大器的引脚的?

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。

    我创建了一个 R2R 电阻梯网络、以输入到电流限制调节引脚。 它由微控制器馈入。 直接测量电感器电流、看起来不像我自己正在接近电流限制、但我知道该引脚通过将误差放大器的输出下拉来限制误差放大器的输出。

    对于转换器上的误差放大器、我将 EA+直接连接到 VREF、将 EA-接地、并将 COMP 连接到外部误差放大器的 EAOUT2引脚(上拉至 VREF 电压)

    我对 comp 电压部分感兴趣。 为了实现最大占空比、COMP 电压需要达到多高? 目前、在我的设置中、我可以在 COMP 电压引脚上实现最大3.5V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您必须计算占空比为~50%时的电流感应电压并相应地设置电流限制。  电流限制不应限制正常运行期间的 COMP 电压、否则会截断最大占空比。

    数据表显示 COMP 电压能够达到4.3V 最小值、4.6V 典型值。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 CS 放大器的增益以及 COMP 引脚到 PWM 比较器的-0.5V 偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后通过将电流限制引脚打开来完全禁用它、这样 COMP 引脚(大约5V)可以直接进入芯片。 这仍然没有以任何明显的方式调整占空比。

    一个有助于调整 RT 和 CT 值的因素是。 我从原来选择的5.7k 1nF 变为了10k、560pF、这将我的芯片限制增加到了42%。 开关频率和这些 RT/CT 值似乎会影响芯片内任何可能在内部限制占空比的值。 您以前是否曾遇到过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CT 电容器必须由内部电流源完全放电、这样会产生"死区时间"。  较小的电容器值将具有较短的死区时间、但不要低于数据表中显示的最小值。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、是的、这似乎是我在周五进一步调试后发生的事情。 由于控制器中使用振荡器频率的方式、我们需要多高的频率、因此死区时间占用了可用占空比百分比的很大一部分。

    是否可以使用 SYNC 引脚和外部信号来启动控制器、以消除死区时间问题? 我想保留额外的 I/O 来将 UC1846与外部时基同步、如应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slua075/slua075.pdf?ts=1673847285474 图8所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    UC1846中的逻辑器件需要一些死区时间、即使与外部同步时钟一起工作也是如此。  死区时间由传入同步时钟的"高电平"时间设置(见下文)。  您当然可以使用同步输入、它是导通时间来确定最小死区时间。  数据表显示同步频率可设置为1MHz、因此死区时间必须相当短。

    UC1846是一款相对较旧的双极控制器、因此与较新的控制器相比、它需要更多的死区时间。  较新、较快的控制器具有 带"A"后缀或"UCC"前缀的器件型号。

    此致、

    Eric