This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 EVM-420

Guru**** 2506645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723099/tps23754-tps23754-evm-420

器件型号:TPS23754

您好、达尔文、

   根据您的建议、我们将光耦合器更改为推荐的 CTR。 根据该设计、我们应该得到24VDC、但我们得到的电压大约为21V、具有大电压尖峰。 随附了输出电压图像以供您参考。 这不会在 PD 电路的输出端连接任何负载。 您能为我们提供一个解决此问题的解决方案。  还附加了栅极脉冲波形  

与电路的其余部分连接后、最大电流约为200mA 输出电压波动、因此我们检查了 PSE 的电源(我们使用的是 TPS23861EVM)、发现48VDC 不是恒定的。 检测正在发生、提供48V 电压、但在大约800ms 后下降至0V、然后再次重复该周期。 随附的是供您参考的波形。 此外、还随附了在该场景中以 VC 测得的波形。

您能不能查看此内容并向我们推荐解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    由于人手不足、我的回复将在本周延迟。 我将研究您的问题、并在有答案时作出回应。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以期望今天收到反馈? 请

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    我已将您的 E2E 请求优先级设置为我的队列中的下一个。 我今天将尝试实现这一目的,但不能保证。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    附加的波形是:
    1.《公约》
    VDD-VSS
    输出电压
    4.栅极

    本应用手册是计算反激式组件值的好资源: www.ti.com/.../slva305c.pdf

    我将浏览整个文档、尤其是第2.8节及后续部分。 我注意到您的反馈环路中缺少几个组件(图1中的 R21、R16、C13)、这可能会导致您看到的不稳定。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我们使用2类 PSE (IEEE802.3AT),我们可以使用1类 PSE 测试 POE 输出。

    此外、如果我们根据数据表确定1.27K 欧姆、则我不确定是否固定分级电阻器、最小功率为0.44W、最大功率为13W。 这意味着什么?

    此致、
    纳米特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    如果您将1类 PSE 与2类 PD 搭配使用1.27k 欧姆类电阻器、则会归类为0类、且仅接收高达13W 的功率。 如果 PSE 无法将分级电流识别为1、2或3级、则默认为0级。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳米特、

    作为市场营销经理、我将回顾一些较旧的主题、其中客户尚未确认我们的答案为"已解决"(回答他们的问题以达到满意程度)。

    在此问题上、我们还能为您提供什么帮助吗?

    如果不是、感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品,如果您将此主题标记为"已解决",那将会非常好。

    谢谢、