This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:此器件的推荐封装图在哪里?

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723603/bq76pl455a-q1-where-is-the-drawing-of-the-recommended-footprint-for-this-part

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:DS92LV16

它不在库中、并且看起来不在库中。

封装尺寸为14x14mm TQFP-80、也称为 S-PQFP-G80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ^更正... 它不在数据表中、并且看起来不在库中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您好、请参阅数据表的第二至最后一页(链接: www.ti.com/.../bq76pl455a-q1.pdf) 、了解封装的机械数据。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    数据表显示了封装、但未显示 PCB 的焊盘图案。 我在哪里可以找到它?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们在以下链接中提供了封装搜索工具: www.ti.com/.../searchproductbypackage.tsp

    搜索结果应为您提供 PCB 焊盘图案的步骤模型和 CAD 文件:
    CAD: webench.ti.com/.../DS92LV16_PN_80.bxl
    步骤: webench.ti.com/.../PN0080A.stp

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经有了 STP 文件、这在某种程度上有所帮助、但仍然不是我想要的(有关阻焊层、PCB 焊盘尺寸等的信息)。 此外、BXL 文件似乎不适用于 Ultra Librarian ("未找到封装")。 当我从 Alitum 内运行生成的脚本时、我最终会显示空白文件。

    实际上、我所需要的只是占用空间的尺寸图、我可以从那里获取它。 它是否存在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是加载 DS92LV16_Pn_80.BXL 后发生 UltraLibrarian 错误的屏幕截图。 我对其他封装执行了相同的流程、但没有遇到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    很抱歉、该.bxl 文件存在混淆和问题。 我们目前正在更新要嵌入到数据表中的工程图、但尽管在工程中、但以下信息:

    封装/电路板布局:
    焊盘尺寸:1.5mm x 0.3mm
    间距:0.5mm
    行距:13.4毫米
    阻焊层开孔:最大0.05mm (全部围绕焊盘)

    请告诉我您是否需要任何其他参数、我会尽快为您提供这些参数!

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    以下是指向正确步骤文件的链接:
    webench.ti.com/.../PFC0080A.stp

    请告诉我该文件是否有任何问题。

    此致、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这应该能够做到。

    Steve