请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 您好、先生、
我们的客户使用了 LM5176、但 抖动不稳定。
该波形是否正常? 或者如何 改善此问题?
VIN=24V VOUT=12V IOUT=10A (Ch1=SW CH4=IL)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.