This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176抖动不稳定

Guru**** 2496495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720332/lm5176-lm5176-jitter-unstable

器件型号:LM5176

您好、先生、

我们的客户使用了 LM5176、但 抖动不稳定。

该波形是否正常? 或者如何 改善此问题?

VIN=24V VOUT=12V IOUT=10A (Ch1=SW CH4=IL)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您似乎打开了频率抖动功能。 要将其停止、您应将 Dith 引脚接地。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们将 DITH 引脚更改为 GND、此问题  已解决。

    但我们的客户对于 LM5176还有其他问题、

    如果 LM5176 轻负载可能为0A、则 电感 温度 为50°C

    这是正常的吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    LM5176是否以 CCM 模式运行?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    是的、我们的客户已将 CCM 模式和启用断续模式的电阻器93.1k 设置为 GND。
    我们可以在断续模式电流限制 IL max=16~17A 中看到数据表图19。
    该模式是否会产生50°C 的电感?

    刘雨果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    在 CCM 运行和空载条件下、电感器仍存在交流磁芯损耗。 也会存在绕组损耗。 这两种情况都会导致温度上升。

    此外、请确保两个开关节点均正常运行。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo