This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:多个 TPS92662的级联连接

Guru**** 2496475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723457/tps92662-q1-the-cascade-connection-for-multiple-tps92662

器件型号:TPS92662-Q1

当不使用 I2C 进行 多个 TPS92662?5V 级联连接时、如何设置 SDA、SCL? 0V?

在   不使用 ADC1、ADC2进行多个 TPS92662?5V 级联连接时、如何设置 ADC1、ADC2? 0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用 I2C、则根据所需的失效防护模式、将每个引脚设置为高电平或低电平。  这在数据表中。

    如果未使用、ADC1和 ADC2可保持悬空。  也可以接地。  没关系。

    关于 TPS92662、这是一款门控器件、因此如果您在收到安全文档时收到电子邮件、我们将不胜感激。  提前感谢。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 但我只能找到一个设置 SCL=0&SDA=1的失效防护模式。 还有其他失效防护模式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、请通过安全存储库通信中提供的电子邮件联系我们。 这是一个门控器件、不适用于此公共论坛。 数据表介绍了2种失效防护模式和引脚配置。