请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 下图是 VDD 和 VDS 的波形。 当输入直流电压低于200V 时、VDD 电压低于21V、DRV 引脚无输出。 此外、VDD 电压不会在21V 至7.75V 之间变化、如数据表所示。 当将输入直流电压增加到308V 时、VDD 电压充电至21V、IC 可正常工作。
原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Duodo、您好!
遗憾的是、您的和原理图未发布。 您可以重新发布这些项目吗?
在 UCC28740的常见应用中、200V 应具有足够的电压、以便通过 HV 输入为 VDD 充电至21V。 如果没有原理图、我们无法看到此应用是否 具有 某种 特殊电路、其中 HV 输入 电压受限、以防止 VDD 上升到足够高、直到输入电压大于308V。
请重新发布。
谢谢、
Ulrich