This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569: TLV62569用作5V 至3.3V、当负载为420ma 时、3.3V 的纹波非常高(140mVpp)然后测试 SW 引脚、SW 引脚显示在 PWM 和 PFM 模式下切换、如下面所示的灰度、当我将 L16 2.2uH 设置为1uH 时、纹波低至270mA、工作模式的摆幅

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722467/tlv62569-tlv62569-used-as-5v-to-3-3v-when-the-load-at-420ma-the-ripple-of-3-3v-is-very-high-140mvpp-then-test-sw-pin-sw-pin-show-is-switch-at-pwm-and-pfm-mode-the-ash-as-below-when-i-set-l16-2-2uh-to-1uh-the-ripple-down-to-27

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: ash

TLV62569用作5V 至3.3V、当负载为420ma 时、3.3V 的纹波非常高(140mVpp)然后测试 SW 引脚、SW 引脚显示在 PWM 和 PFM 模式下开关、如下面所示的灰度、当我将 L16 2.2uH 设置为1uH 时、纹波降至270mA、工作模式的摆幅 变得更好了,原因是什么? 是否存在任何隐藏的问题?  

picure1是 sch,picure2是高纹波。 图片3是正常模式,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    我不是很清楚、您能不能澄清这句话:"当我将 L16 2.2uH 设置为1uH 时、纹波降至270mA、"
    您能否澄清"波形1"和"波形2"的工作条件? VIN、Vout、Iout 以及您发布的原理图中的任何 BOM 更改
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina,1/当我将 L16 in sch 从2.2uH 更改为1uH 时,Vin 5V,Vout= 3.3V/420mA,Vout"纹波从144mVpp 更改为26.4mVpp。
    2/我将 L16的 sch 从2.2uH 更改为1uH。  

    什么是 resaon? 是否存在任何隐藏的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    这就是器件的工作方式、如数据表的图15所示、PFM 模式下的纹波范围为0f 100mV。 当它在 PWM 模式下运行时、Vout 纹波在10mV 范围内。

    420mA 似乎处于器件在 PFM 和 PWM 模式之间更改运行时的限值、因此当器件在 PFM 和 PWM 模式之间切换时、Vout 纹波会相应地发生变化。

    缓解这种情况的一种方法是像移动 PFM 入口点那样减少电感器。 或增加输出电容以减少纹波(DS 的表4)。 在第二个波形中、器件运行在具有低纹波的 PWM 模式下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果纹波对您的应用至关重要、另一种解决方案是使用 TLV62569A 版本的器件、该器件始终在 PWM 模式下运行、 www.ti.com/.../tlv62569a.pdf