This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3478:SEPIC 转换器启动电流问题

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720356/tina-spice-lm3478-sepic-converter-startup-current-problem

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我´m 为需要12V 输出电压的电路设计电源(SEPIC 转换器)。 这些是 SEPIC 的特性:

  • VIN 最小值= 10V
  • Vin 最大值= 30V
  • Vo = 12V
  • IO 最大值= 0、7A
  • SW 频率= 1MHz

我在 TINA´ve 上做了一个以前的设计、除了一件事、我在仿真启动时获得一个高电流外、电源看起来运行正常。 产生该电流的原因是什么? 是否可以避免这种行为?

´ll 有人需要更多信息、我会细心地提供这些信息。 非常感谢!

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    您能不能显示输出电压的波形图?

    LM3478的软启动是内部的、可以通过添加下面显示的电路来增加软启动。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 给你。

    感谢您的建议。 如何确定 RSS 和 CSS 值?

    非常感谢 Garrett。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    请查看此应用报告。 这应该有助于解释如何延长 LM3478的软启动时间。
    www.ti.com/.../slyt669.pdf

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    n´t 启动的增加并不能解决启动时的浪涌电流问题。  

    我´ve´ve 2个实际的 LM3478样片、我在其中应用了我的设计、2个芯片已经分解。 我可以使用万用表探测到 Isen、Vin、FA/SD 和 AGND 端口现在短路。  

    我´ven´t 一个样片,我不想继续犯错,所以´s´m 我在这里的原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ignacio、

    您使用的是什么耦合电感器? 1MHz 是 SEPIC 的极高开关频率、必须正确选择耦合电感器。 请发布原理图。

    如果引脚短路、则表示超出了其中一个引脚上的绝对最大电压。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    原理图是我的第一个问题之一。 耦合电感器为10uH (SRF0703-100M、0、082Ohm、2、1A)。 MOSFET 为 DMN6140L-7 (I = 2、3A、Vmax = 60V)、二极管为 NTS245SFT1G (Imax = 2A、Vreverse max = 45V)。

    我选择了这个电感器、它应用了以下公式。 我施加30%的纹波电流。 ail = 0、7A *(12V/10V)* 30%。 L = 10V/(2*AIL*1M)*Dmax (0.55)

    因此 AIL = 0、25A 且 L = 11uH。

    启动时的 Isen 引脚电压可能更高、我们可以在数据表中看到的最大值为500mV。 启动可能是导致这种情况的原因?

    感谢 Garrett。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法我失败了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    ´ve 一直在调查此事。

    1. 我觉得我的错误是在没有电容器的情况下连接 RSEN 电阻器。 因此、我在 Isen 引脚上获得了高于500mV 的峰值电压(开关是允许的最大电压)。 因此、我决定并联一个电容器、看起来它工作正常。

    2. 现在、我有一个新问题。 当 SEPIC 在无负载的情况下工作时、它工作良好、可产生12V 电压。
      但在负载条件下(120Ohm -> 100mA)、输出电压会降至5V 或6V。
      我在 DR 输出上看不到1MHz 的频率。

    有什么建议吗?

    Vout = 12V (无负载)

    无负载时的输出为12V、但我会产生一些奇怪的噪声。 这与 DR 引脚脉冲一起产生、并同时传输到 GND。

    ​输出电压随负载下降  

    此致!