请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS43060需要找到能够驱动外部 MOSFET 的尽可能低的成本组件、从而实现
可提供24V 8A 电流。 这不是在一个连续的基础上进行的,而是在现在和将来进行的。 电压
始终开启、24V 必须在那里、但完整的8A 输出仅在几秒钟内消耗、然后它将停留在
在需要下一个高电流输出之前的一两分钟。
有什么建议吗? TPS43060TM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.