This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:使用 LM74700-Q1的全桥整流器的建议电路是什么?

Guru**** 2496385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718682/lm74700-q1-what-is-the-suggested-circuit-for-full-bridge-rectifier-using-lm74700-q1

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74610-Q1

Kari-San、

 次级整流是否意味着四个 MOSFET 和四个 LM74700-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    是的、对于全桥整流、需要四个 MOSFET 和四个 LM74700-Q1。
    由于负侧阳极阴极的额定电压限制(最大-65V)、它可在高达65V 的峰峰值电压下工作。

    您能不能告诉我们将使用什么应用程序以及所需的额定电压?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    我是一名隔离式 DCDC FAE。
    HVP 的每个成员都知道我的邮件地址。
    如果您给我提供原理图、
    我将向许多客户介绍并告知您结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    我已发送连接请求、以便我知道您的电子邮件地址以共享原理图。
    请接受。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    对于桥式整流器应用、LM74700-Q1的问题是它有一个 GND 引脚、在这里需要仔细考虑。
    在这两者之间、您能否考虑使用 LM74610-Q1、该器件没有 GND 引脚、是 IQ 电流为零的理想二极管。

    我想结束这个主题、因为我们已经通过电子邮件讨论了这个主题。
    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari-San、

    我想没有客户希望使用 LM74610-Q1进行全桥整流。

    因为低压 输入电压(最大值)(V)为45V。

    如果输入电压(最大值)为100V、 许多客户将其用于 EV。 动力总成。

    此致、