请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54821 大家好、
我计划使用 TPS54821稳压器、该器件基本上由7.4V、10Ah 容量(最大8.4V)的电池供电、从而获得 Vout=5V、6A 或7A 的电压。
现在的问题是、当电池放电时、其电压逐渐下降 时、稳压器的输入也将减少。
我想知道输入端获得5V、6A 稳压器输出所需的最小电压是多少?
即使电池电压大约为5.5V 或5.6V,该稳压器是否也能提供稳定的输出?
以及如何设置启动和停止电压、以满足我的要求、请建议?
在7V 输入电压和5V 输出电压下运行时、稳压器的效率是多少?
请尽快建议您的答案。
此致、
Karthik