This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:为稳压器设置启动与放大器;停止电压。

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723314/tps54821-setting-start-stop-voltage-for-the-regulator

器件型号:TPS54821

大家好、

我计划使用 TPS54821稳压器、该器件基本上由7.4V、10Ah 容量(最大8.4V)的电池供电、从而获得 Vout=5V、6A 或7A 的电压。

现在的问题是、当电池放电时、其电压逐渐下降 时、稳压器的输入也将减少。

我想知道输入端获得5V、6A 稳压器输出所需的最小电压是多少

即使电池电压大约为5.5V 或5.6V,该稳压器是否也能提供稳定的输出?

以及如何设置启动和停止电压、以满足我的要求、请建议?

在7V 输入电压和5V 输出电压下运行时、稳压器的效率是多少?

请尽快建议您的答案。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、
    我们将研究您的请求、并将于星期四向您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、
    以下结果基于基准测量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入端获得5V、6A 稳压器输出所需的最小电压为5.35v
    2.是的、即使电池电压大约为5.5V 或5.6V、此稳压器也能提供稳定的输出
    请参阅数据表中的第7.4.1节。
    4.稳压器在7V 输入电压和5V 输出电压/6A 下运行时的效率为94%