This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:Vbias 和 Vin 上升/下降序列

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723380/tps22965-vbias-and-vin-ramp-up-down-sequence

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22975

在我的设计中、上电顺序将按如下所示进行。

1) 1)使能将处于逻辑低电平状态

2) VIN (+3V3)将首先斜升。 斜升时间为2ms

3) VBIAS (+5V)电源轨也会随着 VIN 开始斜升。 但它具有4ms 的斜升时间。

这种上电序列是否会对 IC 性能产生任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devendhiran、

    感谢您的联系。 这种上电序列是可以接受的、只要使能处于低电平状态、VBIAS 和 VOUT 之间就不会产生任何耦合、这种情况下会导致问题。

    对于新设计、我建议用户切换到 TPS22975。 该器件与 TPS22965引脚对引脚兼容、并且提供965上未提供的热关断功能。

    此致、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄 亚瑟、您好!

    感谢您的回复。