This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3429:LM3429

Guru**** 2496505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722575/webench-tools-lm3429-lm3429

器件型号:LM3429

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当设计生成自定义电阻器或电容器并且参数范围内没有替代器件时、我如何才能找到要使用的组件。  此外、当我单击 Build-Lite 并订购器件时、BOM 中的所有器件都不会显示在电子表格中、尽管这些器件是在 Excel 中导出的。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    一般而言、组件选择将基于操作点进行。 我不确定为什么 WEBENCH 没有向您显示 BOM、但您也可以使用数据表设计指南计算值。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 数据表说明在 Vcc 引脚上使用了一个2.2nF 至3.3uF 的陶瓷电容器。  当建议的替代项未出现时、如何将一个电容器替换为一个标记为定制的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    在此 LED 驱动器设计中、您可以选择替代器件、然后单击铅笔图标以修改电容的上限、然后单击搜索。 这将尝试在数据库中搜索具有新限制的电容器。
    作为替代方案、您可以创建自定义组件并输入所需的 CAP 参数、方法是单击底部的"Create Custom Part"按钮。
    此致、
    Gerold