This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 此问题与任何特定器件无关。 设计问题

Guru**** 2496295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723532/this-question-is-not-related-to-any-particular-device-design-question

我对 PCB 设计相当陌生。我想了解我正在设计的电路板的电源隔离。 该板具有几个 ADC、DAC 和微控制器。 它将由需要降压至15V、5V 和3.3V 的24V 电源供电。 我拥有的拓扑为24至15V 隔离式、15V 至5V 和3.3V 非隔离式。 15V、5V 和3.3V 电源轨适用于 ADC、DAC 和串行器。 我是否应该为微控制器和 CAN 收发器提供另一个24V 至3.3V 隔离式电源? 或者、我是否可以执行另一个非隔离式15V 至3.3V? 任何帮助都是有用的。 谢谢!

哈里尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harini、

    我想您的问题是:您能否使用同一个3.3V 直流/直流转换器为多个器件供电? 有时会这样做。 但是、如果一个器件存在噪声、而另一个器件敏感、则它们可能会保持分离。

    每个输出所需的负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    否 我想了解我们是否绝对需要隔离、或者了解决定为模拟(包括混合信号)和数字器件供电的电源是否需要隔离的因素。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 让我来回放负责隔离器件的人员。

    您有哪种类型的系统? 如何创建24V 电压、其容差等?