This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 线性技术替代产品

Guru**** 2496395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720485/linear-tech-replacement

您好!

1.是否有任何双电源模块可以替代 LTM4622?

2. 是否有任何双电源模块可以替代 LTM8049?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    TI 的电源模块产品系列主要围绕非隔离式单输出。 双路输出是否是您的应用所必需的标准? 您的电源轨还有什么要求?

    我们最近发布了一些您可能感兴趣的新产品:

    • TPSM84624 (如果需要更宽的输入电压范围)和 TPSM82480( 具有较小输入电压范围的超小型电源模块)
    • TI 产品系列主要侧重于降压、因此 SEPIC (降压/升压)的选项不多、因此 LTM8049没有直接替代产品

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    谢谢你。
    是否有任何双电源模块部件? 或路线图以供参考、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    我们目前没有任何双电源模块。 您使用的是什么产品以及对电源轨的要求是什么?

    此致。
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    感谢您的固化、由于电路板空间限制、我们希望更换 LT 部件并需要双电源模块。