This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:VREF 分配数据

Guru**** 2496505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720229/tps92314-vref-distribution-data

器件型号:TPS92314

你好

感谢您的支持!


我的客户选择 TPS92314作为2019 LED 灯管产品。


/AC 输入220至240V:非隔离式

/LED VF 60至85V

/LED、如果为350mA

/PFC 所需 PF > 90%

/无调光

他回答了两个问题。

请告诉我以下内容吗?

Q1 Vref=0.14V (最小值/最大值)分布

我之前已经回答过以下问题(1.24V +/-4.8%)>>>。

谢谢你。

但客户仍然希望分发数据。

  我认为分压器的互精度具有"部分"精度、但 TPS92314  的0.14V 效率分布数据如何 ?

我 还发现了另一篇文章,对内部参考1.24V  的描述进行了批评  (1)

1.24V 的精度应该在+/-1.5%以内。

(1)
e2e.ti.com/.../1134387

>>>

>这是我收到的信息:

>"根据我的有限知识、0.14V 是基准电压的电阻分压版本、最小值为1.21V、典型值为1.24V、最大值为1.3V

>理论上,有可能实现+/-5%的 LED 电流容差。”


Q2 已发货至市场

我们知道 TPS92314在2012年具有 RTM。

那么、TPS92134有多少个 Q'ty 已发货到市场?

(如果您需要业务规模/计划信息,我可以在脱机时通知您)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    我向您发送了一封私人邮件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    用了一个星期。
    我和我的客户正在离线等待您对上述两个问题的回答。

    请尽快给我建议!!

    感谢您的支持。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San、

    我谨请大家把这次对话从公开论坛上取消。 这些问题与客户的申请非常具体、您要求提供一些不公开的信息。 我将通过电子邮件与您联系。 请原谅我的同事延迟了一周、因为他一直是 ooo。

    此致、
    Jim Patterson
    LPP 营销经理