This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:Chem ID 选择帮助

Guru**** 2496405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723517/bq27542-g1-chem-id-selection-help

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我帮助客户使用 GPC 工具获取1S 电池的最佳化学 ID、前2个 ID 为2224和129、但是在 BQstudio 中、656化学版本的 ID 无法找到 ID 2224、 对于 ID129、不同电池型号的 ID 有2个相同。 您能不能建议如何进行选择? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 bqstudio 产品 fodler 安装更新程序。 下周将有一个新的更新程序、其中包含您的 chem ID
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    明白了、感谢您的帮助。