请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
尊敬的 TI 专家:
我帮助客户使用 GPC 工具获取1S 电池的最佳化学 ID、前2个 ID 为2224和129、但是在 BQstudio 中、656化学版本的 ID 无法找到 ID 2224、 对于 ID129、不同电池型号的 ID 有2个相同。 您能不能建议如何进行选择? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我帮助客户使用 GPC 工具获取1S 电池的最佳化学 ID、前2个 ID 为2224和129、但是在 BQstudio 中、656化学版本的 ID 无法找到 ID 2224、 对于 ID129、不同电池型号的 ID 有2个相同。 您能不能建议如何进行选择? 非常感谢。